您好!
我们在直流/直流转换器中使用的 LM5117的一些样片中遇到了问题、其额定值如下所示-
Vin=18V - 32V、Vout=13.5V、Iout=20A
控制环路说明-我们设计了外部电路、这样 LM5117仅在负载电流大于500mA 时才能将输出电压调节为13.5V。 在空载条件下或负载电流小于500mA 时、LM5117的 UVLO 引脚由晶体管拉低(0V)、之后它会放宽调节、输出电压开始下降。 一旦输出电压达到9V、晶体管将释放 UVLO 引脚上的电压(UVLO 上的电压大于1.25V)并且转换器再次开始在13.5V 进行调节。
问题说明: 在空载条件下,某些样本的运行方式不符合上述说明。
故障样本的行为:在负载情况下、它将调节为13.5V。 一旦我们移除 LM5117的负载 UVLO 引脚、该引脚被拉低、迫使其松开调节、输出电压开始下降。 一旦输出电压达到9V、UVLO 引脚上的电压上升至1.2V 以上。 UVLO 变为高电平后、稳压本应恢复、但在故障电路板中、当输出电压降至5.6V 时、稳压将恢复。
当电压从9V 降至5.6V 时、观察到以下引脚的故障样本中的电压-
1) UVLO -大于1.25V
2)在内部误差放大器的输出端观察到 COMP- 4.76伏。
3) SS 引脚上的电压也为高电平(4.6V)
4) LO -我们可以观察到低侧 MOSFET 也被打开、以便为自举电容器充电。
在对相应引脚进行上述观察后,LM5117应该可以正常工作。
我们无法理解 IC 为何在某些样本中未进行调节、以及该参数是什么迫使它在达到5.6V 时恢复其调节。 请在以下示波器中找到故障电路板和正常电路板中捕获的图像。
WF1#波形在正常板的 Vout、UVLO 引脚和 COMP 引脚捕获-
在故障电路板的 Vout、UVLO 引脚和 COMP 引脚捕获的 WF2#波形-
除上述观察外-
在我们的电流设计中、自举电容为470nF、我通过该电容检查了低侧 MOSFET 栅极的波形。 我观察到低侧 MOSFET 未正常导通。当我将自举电容值更改为100nF 时、我可以在低侧 MOSFET 的栅极看到适当的脉冲、从而实现适当的调节。 请告诉我们、当自举电容为470nF 时、低侧 MOSFET 不能正常导通的原因可能是什么。 在空载条件下、哪个参数决定低侧 MOSFET 的占空比? 请在下方找到分别使用自举电容470nF 和100nF 的低侧 MOSFET 和 COMP 引脚的栅极捕获的波形。
我请您尽快回答我的问题。提前感谢您!