This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:电池管理和电池电量或状态指示器

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, BQ24195L, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677112/bq24195l-battery-management-and-battery-level-or-status-indicator

器件型号:BQ24195L
主题中讨论的其他部件:CC1310BQ25895

大家好、

我目前在产品设计中使用的是 BQ24195L 和锂离子聚合物电池、它将为我的器件和 CC1310一起供电作为 MCU。 I2C 连接在 BQ24195L 和 CC1310之间。 我目前在检测和指示 连接到 BQ24195L 的电池电量(低电量警告)方面遇到问题。 BQ24195L 中是否有任何注册表指示灯或状态可用于使用 I2C 通信将 BQ24195L 的电池电量报告给 CC1310。

任何评论或建议都值得高度赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    bq24195L 不提供电池电平的直接报告。 但是、您可以通过编写主机软件来定期将 MINSYS 电压(REG0x01)从默认值3.5V 更改为更低值、降至3.0V、然后读取 MINSYS 状态(REG0x08)。

    或者、您也可以更改为 bq25895、它具有可读取电池电压以及一些其他值的集成 ADC。 除了一个引脚、它具有相同的引脚输出。