This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:PSM 模式下的波特图测量

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677271/tlv62569-bode-plot-measurement-with-psm-mode

器件型号:TLV62569

您好、先生、

我是否可以知道使用 PSM 模式进行波特图测量?

我的客户将 TLV62569用于小电流应用、并要求我们测量增益裕度和相位裕度。

我们发现、在 PSM 模式下、增益裕度和相位裕度无法通过(增益<-10dB、相位>45度)、但在 PWM 模式下、它将通过。

因此、我们希望与您联系:

1.可否知道使用 PSM 模式是否可以进行波特图测量?

或者、我们应该让 TLV62569进入 PWM 模式、以测量增益裕度/相位裕度作为轻负载的基准?

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    很高兴为您提供支持。 我将直接回答您的问题:
    PFM (脉冲频率调制)支持此模式、因此高度非线性、PSM 波特图测量毫无意义。 如果要检查 PSM 中的动态性能,可以检查时域中的稳定性。 您需要从意味着 PWM 运行的负载条件到强制器件进行 PFM 运行的另一负载条件进行负载瞬态测量(反之亦然)。
    2.由于在同一器件中实现了不同的控制拓扑、PFM 和 PWM 运行正常工作、因此将其稳定性或动态性能关联起来毫无意义。

    无论如何、PFM 运行(或 PSM)应该非常稳定、因为由于电感器电流完全复位(对于每个周期、它达到0A、就像在 DCM 中一样)、因此 Filer 级的平均行为是单极类型。