This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013A:Qi 问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ500212A, BQ51013A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676859/bq51013a-qi-question

器件型号:BQ51013A
主题中讨论的其他器件:BQ51013BBQ500212ABQ51013

大家好

 我们已使用 BQ51013B 和 BQ500212A 开发了无线电源模块。根据终端客户工程师的说法、

他只想使用无线电源模块。 他希望独立使用无线电源。 他不需要 Qi。

使用无线电源是否没有问题?  是否有 WPC 索赔? 请告诉我。 谢谢你。  

      

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    bq51013B 和 bq500212A 只能用于无线电源传输。 最佳配置是专有设计、提供 RX 和 TX、并且已知它们可以协同工作。
    但是、该设计不能声称已通过 Qi 认证、显示 Qi 标识或声称与其他器件具有互操作性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bill John 先生

    我愿与你合作。 我还有其他问题。 根据 WPC、如果我的客户获得 Qi 标识、WPC 不批准使用 Qi。
    是真的吗? 请告诉我。 谢谢你。

    谨致问候 M.Hasegawa

    Marubun 范围
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq51013A 无法再通过 WPC 认证、它是 WPC v1.0器件。 bq51013B 和 bq500212A 可通过最新标准 WPC 1.2的认证。

    WPC 网站上概述了认证流程。

    但是、如果客户计划仅同时使用 RX 和 TX、而不使用与其他器件的互操作性、那么认证的价值就会小得多。