This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:RESET 引脚连接

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677196/tps53667-reset-pin-connection

器件型号:TPS53667

您好!

如果不使用 RESET 引脚、是否可以上拉至3.3V?
另外、请告诉我上拉电阻器的建议值。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    为了使控制器正确斜升输出电压、需要将 RESET#引脚上拉为高电平。 使用10kΩ Ω 电阻器足以应对上拉。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen