This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:关于 API 电阻器精度

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677197/tps543b20-about-api-resistor-accuracy

器件型号:TPS543B20

您好!

数据表具有以下说明。
"建议使用容差为1%或更小的 E48串联电阻器"

使用 精度小于1%(例如、2%电阻器)的 API 电阻器有哪些风险?

客户希望了解 当电阻器精度较差时会发生什么情况

(我还发布到以下 E2E。)
https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/p/665259/2449820#2449820

此致、
Yusuke /日本地区


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    此功能由启动时的引脚搭接设置。  如果容差太松、TPS543B20可能会错误地将设置解释为您不希望的设置。