This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63024:强制 PWM 模式

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677135/tps63024-force-pwm-mode

器件型号:TPS63024

你好

我的客户计划使用 TPS65024的 PFM/PWM 引脚设置为高电平以实现强制 PWM 模式。

所以他们有疑问。

在强制 PWM 模式下、您是否具有0mA 时的静态电流数据。

在数据表中、它仅具有有关 Iq 的 PFM 模式。

此致

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在强制 PWM 模式下未指定"空载"输入电流值、具体取决于运行条件。
    然而、可在 EVM 上测量强制 PWM 模式下的输入电流、它在空载时在5mA 范围内。