This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 共享电源的更多信息

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677139/about-sharing-power-source

主题中讨论的其他器件:TPS25942ATPS25200

您好!

客户希望共享两个电源。
请确认随附的文件。
e2e.ti.com/.../Power-source-share-.pdf
您能否 介绍  可共享两个电源的 TI 器件和解决方案?
客户 希望能够保护来自两个电源的电流。

我发现 TPS25942A 是一款备选器件。
TPS25942能否实现随附文件 所需的规格?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    TPS25942A 可用于 ORing 配置、如数据表的图74所述。 但是、路径之间的电流共享取决于相应电源路径的阻抗(或每个器件上的有效压降)。

    请注意、这些器件需要通过一定数量的反向电流来检测保留电压条件并关闭器件。 更多信息、请参阅"9.3.5反向电流保护"部分。 此外、最小工作电压为2.7V。 我建议使用 EVM 和电池来测试和评估系统功能

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢您的响应和支持。
    让我再问一件事。

    您是否有可在2.5V 电压下运行的器件?
    客户使用电池电压直到达到2.5V。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    我们有5V 电子保险丝 TPS25200、可从2.5V 开始工作。
    该器件具有电流限制功能、但需要禁用该功能以实现反向电流阻断。 这可能会导致一个电池在另一个电池的电压处于不同电平时为其充电。

    此致、
    Rakesh