This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:关于 PFM 模式 Vref 最小值

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676827/tps61088-about-pfm-mode-vref-min-max

器件型号:TPS61088

您好!

您能告诉我 TPS61088 PFM 模式 Vref 的最小最大值吗?
客户希望计算轻负载模式下的精度。
因此 、客户需要这些信息。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将在本周内向您提供数据。 请在患者中等候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helen San、

    感谢您的回答。
    我期待收到你的回复。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PFM 模式下:最小值为1.205V。 最大值为1.219V。

    顺便说一下、您能否将应用信息发送给我们? 您可以通过私人邮件发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helen San、

    感谢您的友好支持。
    让我再问一件事。
    (我已在 E2E 上向您发送朋友请求。)

    ・是 1.205V 和 1.219V  设计值?
    ・您能告诉我  数据表中为什么没有提到"PFM Vref min max"

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问得好。 这是测试值、而不是设计值。 该值约为2.2 sigma 容差。 如果考虑6西格玛色度、则应为1.185-1.235、这非常大。 数据表中没有提到该值、因为该值真的很大。