This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201:DCM 边界公式是否正确? (方程式18)

Guru**** 2620015 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677048/lmz14201-is-dcm-boundary-equation-correct-equation-18

器件型号:LMZ14201

我正在设计2个 LMZ14201H、用于+24<->+15 (和+24<->-15)电源轨转换。

公式18计算 DCM 和 CCM 边界条件... 但是、结果值似乎非常高。 我过去使用 DCM 的经验使其能够以低电流切换模式...

以下是我的参数:

VIN = 24V

Vo = 15V

Fsw = 300kHz (Ron=383k Ω)

方程式18:IDCB = Vo*(Vin-Vo)/(2*15uH * FSW * Vin)。

这将得出 IDCB = 625mA、最大电源电流仅为1A!

此开关在 DCM 下运行、直到负载电流达到~62%。

这似乎很高... 数据表中是否存在错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特、您好!  

    模块具有固定的电感值、必须处理各种输入和输出条件以及开关频率。 电感的选择通常是在尺寸、转换效率、VIN 和 Vout 范围以及开关频率范围之间进行权衡。  

    在300kHz 开关频率、15uH 固定内部电感和24Vin 至15Vout 转换的情况下、DCM 边界将大约为625mA、如公式所示。  

    DCM 边界是否是您的应用所面临的问题?

    您可以转动的旋钮是开关频率。 您可以增加开关频率(通过 Ron 电阻器)并将 DCM 边界移动到较低的电流点。 折衷是更高开关频率下的功率耗散较高。  

    谢谢、  
    Denislav