This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:输出电压调节

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677031/ucc256301-output-voltage-adjustments

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: TLVH431

我正在考虑将 UCC256301用作交流/直流电压转换器的一部分。 我知道需要更改变压器绕组比以对输出电压进行粗略调整、并且需要调整 FB 电路分压器网络中的电阻以进行微调。 是否有任何文档介绍了如何调节电阻器以微调输出电压? 我没有找到任何解释数学的文档。 光耦合器将我抛在外。

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    感谢您关注 UCC256301。 输出电压本身由连接到次级侧放大器的电阻分压器设置。 在 UCC25630-1EVM 中、这些电阻器为 R25和 R26。 关系是 Vout*Rbottom/(Rtop + Rbottom)=Vref。 因此、在 TLVH431具有1.24V 内部基准的 EVM 中、公式变为 Vout* R26/(R25 + R26)=1.24V。 由于您已经知道输出电压需要是多少、请为 R26或 R25选择一个值、然后求解另一个电阻器值。

    然后、放大器适当地驱动光耦合器、以使反馈分压器的中点保持在接近其基准电压的位置。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ben、非常感谢! 由于某种原因、它没有吸入。 正如我在之前的帖子中提到的、光耦合器正在将我扔掉。