This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:下拉电阻器选择

Guru**** 2510965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676914/tps22860-selection-of-pulldown-resistor

器件型号:TPS22860

TPS22860的数据表显示、我需要在 von 放置一个下拉电阻器。 我应该如何计算该下拉电阻器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    只要 ON 引脚被下拉而不保持悬空、就不需要下拉电阻。 然而、如果 ON 引脚保持悬空、那么即使100kΩ Ω 的电阻也能在这里工作。

    正如我在您的另一篇文章中提到的、您是否了解 过 TPS22917? 这是一个泄漏电流极低的负载开关、但器件的 ON 引脚中集成了一个内部下拉电阻。 除此之外、该开关的性能高于 TPS22810

    谢谢、

    Alek Kaknevicius