This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:Cout 和下拉电阻器的穿孔

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22860, TPS22917, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676921/tps22860-through-hole-for-cout-and-pulldown-resistor

器件型号:TPS22860
主题中讨论的其他器件: TPS22917TPS22810

我正在设计一个电路、在该电路中、我使用 TPS22860来开关某些传感器。 在 PCB 中、我将为 COUT 电容器和 VON 处的下拉电阻留出通孔、以便我可以在以后选择这些传感器时放置这些组件。 这种方法是否合适、或者我的方法中存在令人沮丧的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    输出或引脚上的穿孔组件不应 对 器件产生任何负面影响、因为这些引脚对寄生效应不是很敏感。

    此外、您还了解过 TPS22917吗? 这是一个泄漏电流极低的负载开关、但器件的 ON 引脚中集成了一个内部下拉电阻。 除此之外、该开关的性能高于 TPS22810。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius