This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:-是否有办法提高最大充电电流?

Guru**** 2737475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676994/bq24610---is-there-a-way-to-increase-the-max-charge-current

器件型号:BQ24610

10A 对我的任务来说是不够的。  是否有办法将其增大到15A。

充电将用于  锂离子6S 电池组充电、45A/h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24610只是一个控制器、它只调节感测电阻两端的电压。 瓶颈取决于外部 FET 的热性能。 如果 FET 在电流为15A 时具有良好的热性能、则应可在电流为15A 时实现。