This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:REGSRC 电路

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676945/bq76930-the-regsrc-circuit

器件型号:BQ76930

尊敬的所有人:

我使用 BQ76930设计6S 锂电池保护板。这是 sch e2e.ti.com/.../0601.pdf

我在 QDQ 栅极中添加了一个12V 齐纳二极管。此电路是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    电路应该正常工作、齐纳二极管将有偏置电流通过 R14。 如果电池可能短路、您可能需要在 QD1的漏极中使用一个阻断二极管、以防止其在短路期间使 REGSRC 放电。 在许多使用6节电池的情况下、可使用二极管从 B6+滤波 REGSRC。 请参阅应用手册 www.ti.com/.../slua749 REGSRC 电源部分和图16。
    此外、如果电池可能短路、电阻器 R2和 R8当前为100欧姆、则1k 更常见、以防止在短路期间将电源电压拉至 VSHUT。