This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:使用 PPD 功能来实现低电压 PoE

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754EVM-420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676765/tps23754-use-ppd-function-to-achieve-low-voltage-poe

器件型号:TPS23754

您好!

 对于使用 PPD 引脚的低电压 PoE (大约30V)设计、是否有任何建议?

从数据表图34中、如果 使用分压电阻器将 PPD 连接到 PSE 输出(以太网变压器)、该怎么办?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chenstu:

    如果您能够找到可通过 PoE 提供30V 电压的 PSE、则可以通过 PPD 功能使用 TPS23754。 这已经做了很多次。 例如、稍作修改后、TPS23754EVM-420可用于24V 输入。 30V 输入也会起作用。 它具有使用 PPD 功能的跳线。 如果通过 PoE 输入使用它、我建议确保电阻分压器值足够高、这样它不会影响检测。

    此致、
    达尔文