This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:放电延迟短路

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676940/bq76940-short-circuit-in-discharge-delay

器件型号:BQ76940

尊敬的所有人:

我使用 BQ76940设计15S 锂电池保护板。这是 sche2e.ti.com/.../1501.pdf

我将短 放电延迟设置为400us、进行短路 保护测试、BQ76940进入运输模式。示波器测量 DSG 输出下降到零时间约为4ms、 请帮助 分析  为何短放电延迟 与设置不一致、短路 保护测试 bq76940进入运输模式?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:
    您的描述与 SCD 期间断电的部件一致。 监视 VC5X 并查看它是否落入 VSHUT 区域。
    确保您已为电源引脚实施了滤波器、并为输入滤波器使用了高阻值 RC 电阻器。

    查看原理图、输入滤波电阻器为1k、这是典型值。  功率滤波器电阻器 R16、R19和 R22为100欧姆、可能太小、此处的1k 也是典型值。  未显示功率滤波电容器(C32、C33、C34)尺寸、EVM 中的典型值为10uF、以保持高于 VSHUT 的电压。