This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:有关 VREF 上的电压的一些问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676755/tl431-some-questions-about-the-voltage-on-vref

器件型号:TL431

大家好、

  我使用 TL431调节电压、Vin=30V、Vout=24V、我想知道 VREF 上的电压为什么是2.46V、而不是2.5V。 当我降低 R2/R3之比时、VREF 的电压将为2.5V。 您能帮我解释一下这种现象吗? Thanks.e2e.ti.com/.../Noname.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在高电压下使用 TL431进行设计时、必须考虑 Delta Vref/ Delta VKA。

    Delta Vref/ Delta VKA 参数显示 Vref 电压随着 VKA 升高而降低。

    -Marcoo Z