This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-B0:LP8758-B0 /输出电压测量点

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676856/lp8758-b0-lp8758-b0-output-voltage-measurement-point

器件型号:LP8758-B0

您好!

让我询问 直流输出电压精度的输出电压测量点或与输出电压相关的纹波四相配置。 以及数据表中的实际波形。 如果您在 EVM 上测量、我想知道实际测试点或输出电容器。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    我已将其分配给器件专家。 由於复活节假期,当局会延迟作出回应。 请让我们在专家返回时有几天时间来了解这一点。

    谢谢、此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

     这一切都与您的 PCB 布局有关。 建议按照下图所示的数据表 PCB 布局示例进行操作。  您可以在未施加负载时在 Vout 布线的任何点精确测量直流输出电压。

      当施加某种负载时、不同点之间的差值取决于负载值、可能为从一些 UV 到几 mV。

      4个降压稳压器输出也不完全相同、差值约为几 mV、这很好、从系统级的角度来看对输出电压没有影响;它们可以通过将公共负载与一些电流差共享来相互适应。  

      相同 的技能可应用于纹波和波形测量。 简而言之 、四相配置已被设计用于常见负载的公共输出。  

      如果您有更多问题、请告知我们。

     谢谢!

     Phil