This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:ALERT 引脚无响应和其他

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676685/bq76940-alert-pin-not-responding-and-other

器件型号:BQ76940

您好、TI 人

我的 BQ7694003遇到问题,想问。

1、CC 模式设置 CC_NE=1、但是 ALERT 引脚不响应。μ s

2、CHG 和 DSG FET 电路将 R1和 R2从原来的1M 欧姆更改为100k 欧姆可解决 MOSFET,损坏的问题(如果它引起任何其他问题)。

3、同一电路板的设计相同、但电流差测量相对较大。μ A

期待您的回复。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    建议:确保该位被成功写入、读回 SYS_CTRL2寄存器以查看该位是否被置位。
    请确保等待足够长的时间以便引脚响应。 调度程序以250ms 周期运行、写入将与此异步、因此可能需要大约500ms 才能看到警报变为高电平。
    当结果就绪时、SYS_STAT 寄存器中的 CC_READY 位也会变为高电平、检查该位是否被置位。 使用 CC_OneShot CC_READY 时必须清除、但您指示 CC_EN 不需要清除、但是如果清除该位、您可以看到它再次被设置。
    检查 ALERT 引脚是否未被主机或其他电路保持或短路至低电平。
    2.我不知道对 R1和 R2的引用。 如果这些是电路板上的 RGS 电阻器、则更改放电 FET RDS 电阻器不应影响运行、因为该器件会将 DSG 驱动为高电平和低电平。 更改充电 FET RDS 电阻器可能会产生显著的影响、因为 CHG 下拉电阻较弱、较小的电阻器将更快地关断充电 FET。 100k 电阻器的缺点是 DSG 和 CHG 被调节至大约12V、当打开时、每个电阻器的电流将大约为120uA。
    还要检查 IC 和电流路径之间的接地。 我们通常希望接地端位于感应电阻器上、通常位于电池侧、这为放电 FET 驱动提供了一条相对较低的阻抗路径。
    3.如果同一设计的2块电路板的性能不同,请查找组件或组件差异。 如果差异是负载电流、请检查 FET 上是否存在损耗以及 IC 和 FET 之间是否可能存在差异的电压损耗。 还要寻找感应电阻器或连接器上的损耗。
    如果差异是电源电流、请检查电容器之间是否短路、或检查 IC 滤波电阻器上是否存在高电压、以指示流入 IC 或 IC 的电源网的电流很大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议,我将再次查看。