This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:关于 UCC256303EVM 的 BLK 引脚电容器

Guru**** 2620035 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25630-1EVM-291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676889/ucc25630-1evm-291-about-blk-pin-capacitor-for-ucc256303evm

器件型号:UCC25630-1EVM-291

有关 UCC25630-1EVM-291的问题、靠近 BLK 引脚连接220pF 电容器(C5)。

如果 C5电容器变为增加0.1μF μ F 或更高、是否会出现任何问题?

我要将220pF 更改为0.1μF μ s (min)以实现浪涌保护、请让我确认此更改是否正常或存在任何问题。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    感谢您关注 UCC25630-1EVM。 您不应看到将 BLK 引脚电容更改为0.1uF 时出现任何问题。

    此致、
    本·洛夫