This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:连接 PWM 引脚

Guru**** 2619115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676865/tps53667-connecting-the-pwm-pin

器件型号:TPS53667

您好!

 数据表 P.33的表3介绍了按相序号处理 CSP 线路的方法。
我对 PWM 引脚有疑问。
与5相结合使用时、是否可以使 PWM 6引脚的连接悬空?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    是的、只要 CSP6上拉至3.3V、PWM6就可以在五相设计中保持浮动。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen