This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890 ADC 问题

Guru**** 2766035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676691/bq25890-bq25890-adc-problem

器件型号:BQ25890

MCU 可以通过 VBUS 在线读取 VBAT 值。 当移除 VBUS 时、MCU 从 VBAT 电压寄存器读取零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimon、

    当仅由电池供电时、ADC 仅在 V (BAT)> MINSYS 时工作。  如果将 MINSYS 设置为3.0V 而不是默认的3.5V、ADC 将正确读取低至 V (BAT)=3.0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!