This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28C42:ucc28c42

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676775/tina-spice-ucc28c42-ucc28c42

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

彼得:

我一直在想超越向电流模式控制模型提供斜坡的说法-只是直到今天晚上我才开始尝试。

诀窍:复制/粘贴相同的 UCC28c42原理图示例。 第一个允许其原始电流模式连接。 从第二个原理图中断开电流感测连接、因此我们将其设置为在"电压模式"下运行。 将第二个输出负载设置为48欧姆、而不是第一个原理图中的480欧姆。

现在将第一个电路的 CS 引脚信号馈入第二个电路原理图 CS 引脚。 这将与在"电压模式"下运行第二个 斜坡"等效"、因为大家普遍同意在 CS 引脚上馈送"合适的"斜坡而不是自己的电流感应信号会使此类电路以 v/m 运行

好的。

运行仿真。

请注意、第二个将与第一个完全一样运行-就像它是"电压模式"一样。 请注意、第二个输出比第一个输出高10倍的电流负载!!!!!

 这里最有趣的一点是、第二个电路的运行负载电流为10倍。

现在 、我想在这里提出我的假设:请看、如果 斜坡继续超过原本应该有斜坡终止的水平、模型中有一些东西会完全固定电流模式比较器相关电路(在模型中)。 这就是为什么无论使用刻度、CS 引脚上的斜坡都不起作用的原因。

我想知道真实电路是否会实现相同的效果! 我对它会很满意! 即、通过斜坡获取电压模式是一个错误假设。  

同意?

Robin

BTW:PL 请参阅我在 TINA-TI 中关于 Micro 命令的请求。 帮助将位于 appreciated.e2e.ti.com/.../UCC28C42_5F00_two.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    让我检查上一个帖子中的旧文件、看看标准 VM 方法是否可以正常工作。

    我已要求一个建模团队帮助您处理其他请求、因为我不是 TINA 专家。

    此致

    Peter