This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24095:充电周期完成时、TPS61046终止电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676748/bq24095-tps61046-terminate-current-when-charge-cycle-complete

器件型号:BQ24095

大家好、团队成员

当充电周期完成时、对于终止电流、我们有一个 bq24095问题。

在充电曲线图中、当 Iout 满足端子阈值后、应将其切断。

我们发现、当电池充满时、CHG 引脚从低电平变为高电平、DC_IN 仍然提供大约12-13mA 的电流。

这是合理的吗? 请帮助验证此问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    充电完成后、输入电流应小于1mA。

    但是、如果 TS 引脚为高电平、该单元将进入 TTDM 并继续为输出提供4.2V 电压。  12-13mA 负载将位于输出端。