This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610充电电流低于我的设置

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676671/bq24610-bq24610-charging-current-is-lower-than-my-setting

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ24650

尊敬的专家:我测量充电电流。 它小于我的设置。 例如、如果我将充电电流设置为900mA、我会测量 TI EVB 板上的充电电流大约为850mA。 但我测量 PCB 板、它大约为780mA (示波器上的平均电流、最大电流大约为900mA)。 根本原因是什么? 我的感应电阻器为 mΩ Ω、与 TI EVB 相同。 我是否应该增大感应电阻器的值? 另一个问题是 bq24610的发热。 电池充电时 、bq24610 会发热、但充电可以继续。 下面是我的 PCB 布局、红色块是 bq24610、安装在 PCB 的底层。 我的 PCB 是4层。 bq24610的散热焊盘 分配给 PCB 第二层(蓝色区域)上的 AGND。  AGND 通过0805 0Ω 电阻器(黄色块)连接到 PGND。 AGND 的面积是否太小而无法散发 bq24610的热量? 台湾 FAE 告诉我、热量将发生在外部 MOSFET 上、 bq24610 只是一个开关控制器、不会被加热。 对吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24610只是一个控制器。 主要功耗应在外部开关 FET 上、而不是在 bq24650上。

    您能否显示充电电流的示波器捕获? 电流感应电阻器在电路板上的什么位置? 它是如何连接到 IC 的? 应在 SRN 和 SRP 布线上使用开尔文感应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、
    感应电阻器上的电压小于10mV。 根据数据表第7页上显示的20mV 和4mV 精度、可以估算出您案例的充电电流精度约为10%-15%。 如果要提高充电电流的精度、可以选择增大感应电阻器值。
    bq25610是一款具有 MOSFET 驱动器的充电器控制器。 驱动器的功率耗散会产生加热器。 请参阅数据表的第29页。 需要在不同层上留出足够的 PCB 覆铜面积、以确保散热。
    此致、
    Eric