This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:奇怪的噪声和不足的功率

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676696/tps61236p-strange-noise-and-not-enough-power

器件型号:TPS61236P

您好!

我使用 TPS61236P 将锂离子电池的典型2.9/4.1V 电压转换为5V、但在我设计 PCB 电路(所有走线都大于10mil)后、转换器输出5V 但小于200mA、电感会产生一些奇怪的"嘀嗒"噪声。 我附加了我根据 WEBENCH 参数设计的原理图和电路板布局。 跟踪是否是问题所在?

非常感谢您、

Simone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电容器太小、请添加另外两个22uF 电容器。
    布局不好。 请按照此应用报告优化 PCB"www.ti.com/.../slva773.pdf"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Jasper、我将尝试根据此应用报告重新设计电路板、然后重试。
    非常感谢、
    Simone