This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065-Q1:输出电压= 1.2V 时自动模式与强制 PWM 模式的效率图

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62065-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698180/tps62065-q1-efficiency-graph-of-auto-mode-vs-forced-pwm-mode-at-vout-1-2v

器件型号:TPS62065-Q1

您好!

我想比较输出电压为1.2V 时自动模式和强制 PWM 模式之间的效率。  

是否有图14中的任何图表示 Vout = 1.8V?

此致、

Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关不同测试条件下的效率信息、我建议使用 Webench。 这还允许您更改电路中使用的无源组件的参数并查看效果。
    在您的情况下、由于输出电压较低且相应的占空比较低、我希望效率比1.8V 数据低3-4%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juergen、

    我已经尝试使用 Webench、但它仅显示了自动模式效率。
    Webench 是否可以支持 TPS62065-Q1的 FPWM 模式?
    如果有任何方法可以在 Webench 上显示 TPS62065-Q1的 FPWM 模式效率、请告诉我。

    此致、
    Furuya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、WEBENCH 模型尚不支持切换到 FPWM。 我刚才请求添加此功能。
    为了支持您的分析、我通过电子邮件向您发送了效率数据。