主题中讨论的其他器件:TPS63070、
您好!
我们目前正在测试一个原型、USB 充电器有一些问题。
起初、一切看起来都很完美、电池是使用 USB 充电的、PCB 是使用电池电源供电运行的。 但有一次、我们插入 USB 20分钟(为电池充电)、当我们发现电池连接器很热时、将其拔下、此后、PCB 将无法工作。
我们在+VBAT/-VBAT 上插入了4V 电源、而不是电池、并且电源的显示屏在0和4V 之间持续切换。 我在示波器上检查了充电器的输出、看起来充电器尝试启动、失败、然后在100ms 后再次尝试(我将尝试附加图片)。 再说一次、该 PCB 在问题发生之前确实运行良好。
这是通过 USB 充电后出现此问题的第二个 PCB。 我们可以做些什么来调试问题的根源?
谢谢、
Fred