This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:3.3V 时的 I2C 线路存在可靠性问题?

Guru**** 2585065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699615/lp8758-e0-i2c-lines-at-3-3v-a-problem-with-reliability

器件型号:LP8758-E0

大家好、

如果客户希望以3.3V 电压驱动其 I2C 线路、我们有什么问题吗?

我知道我们建议使用1.8V 电压来支持所有 I2C 速度、但如果它们仅需要400kHz 电压并在3.3V 电压下驱动、有什么问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

     我们已重新确定了数字 I/O 电平的特性、并将数据表中的 I/O 电平 绝对最大额定值更新为 VANA + 0.3V; 建议将其更新为 VANA + 0.3V、 最大值为3.3V。 因此 、400kHz 在3.3V 时完全没有问题。

    谢谢!
    Phil