This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:在无电池的情况下工作

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699481/bq24070-work-with-battery-absent

器件型号:BQ24070

您好!

当电池不在时、系统仅由输出供电。 如何设置 bq24070以便输出具有最大电流能力? 最大电流是多少?

输入是5V/2适配器。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BQ24070可以支持 USB 输入或交流适配器输入、两者都将连接到 IN 引脚。 对于最大电流设置模式引脚高电平、这是交流适配器配置。 USB 模式将是 MODE 引脚低电平。