This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:菊链支持最大电缆长度

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699492/bq76pl455a-q1-daisy-chain-support-maximu-cable

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

您能否告诉我 BQ76PL455A-Q1器件配置为菊花链模式时的最大电缆长度? 谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    我已经看到电力总线使用长达5米的电缆。 我认为10m 也是可能的。

    可能需要增加隔离电容(1nF 至2.2nF 等)。 这是一个过去行之有效的技巧