This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:输入阻抗和多路复用器 Rdson

Guru**** 2585075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699479/bq76pl455a-input-impedance-and-mux-rdson

器件型号:BQ76PL455A

您好!

对于 BQ76PL455A 的 ADC 进行电压检测、我们是否已在 输入阻抗和多路复用器 Rdson 方面与 MAX17823进行了比较?

终端客户表示 BQ76PL455A 的电池电压测量精度优于 MAX17823、因此我想知道原因。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    不幸的是,我们没有。 Maxim 设备不是公开的、因此我们没有要比较的信息。  

    我不认为输入阻抗或多路复用器会是原因。 可能是电池上的噪声。