This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95378BQ5M:2个不同的生产日期代码-一个无法正常工作

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95378BQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699275/csd95378bq5m-2-different-date-codes---one-not-working-properly

器件型号:CSD95378BQ5M

你好

我有一个使用 CSD95378BQ5M 的50A 设计。  我有6个电路板工作正常、10个电路板工作正常。

唯一的区别是日期代码.....  电流消耗非常低、电流小于2A

正在工作的部件具有以下特性:

95378BM

TI 441

ADGR E4

会变得非常热并迫使电源正常下降的情况:

95378BM

TI 733

ZNLO E3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    这是一个非常奇怪的问题。 我认为该器件没有发生任何器件更改、因此不应存在可验证的日期代码性能差异。  

    您能否验证您通过这两个器件获得的来源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以…  

    因此、似乎具有新生产日期代码的组件也在 BOOT / BOOT_R 反馈电路上放置了一个错误的值电阻器。

    将其更改为适当的电阻值、现在工作正常。

    很抱歉出现恐慌。  奇怪的是、一个生产日期代码起作用、另一个生产日期代码不起作用。

    谢谢