This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ25606:BQ25606 ILIM 分配问题

Guru**** 2585125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698966/webench-tools-bq25606-bq25606-ilim-assignment-problem

器件型号:BQ25606

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,

      我现在不打算使用快速充电协议、我要暂停 D+/D-。然后电流为2A、输入为12V、ILIM 电流的计算是什么?

我在手册中仅找到最大1.8A 电阻配置、但未看到3200mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    有关 通过 ILIM 引脚对输入电流限制进行编程的信息、请参阅数据表中的第8.3.8.1节"输入电流限制"。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    DPDM 是什么意思? D+/D- 即将,如何设置 ILIM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    DPDM 是指 D+和 D- USB 检测。 该测试指定的是充电器上 D+/D-检测的结果是未知适配器。 这可以通过悬空充电器的 D+和 D-引脚来实例化。 检测完成后、结果将是未知适配器、输入电流限制将基于 ILIM 引脚电阻。  

    要设置 ILIM 输入电流限值、ILIM = Kilim / RILIM、或替代方案 R_ILIM = K_ILIM / R_ILIM。 客户倾向于使用 K_ILIM 的典型规格。

    此致、

    Joel H