This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941-Q1:PWM 频率范围

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941-Q1, TLC6C5724-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699131/tlc5941-q1-pwm-frequency-range

器件型号:TLC5941-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC6C5724-Q1

我想使用 TLC5941-Q1的 PWM 输出来驱动多个用于直流电机控制的 TI DRV-8881P。  这是该器件的预期应用吗?  是否有任何预期的问题?  使用 TLC5941-Q1可以实现哪种 PWM 频率?  通过快速搜索 TLC5941-Q1 数据表、我很难找到该范围。

另一个注意事项:我非常喜欢这款器件的 QFN 封装、我正在从事一个高度空间受限的电路板设计- TI 似乎缺少高通道数 PWM 发生器的选择、而他们似乎没有考虑到空间受限的应用来封装这些器件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLC5941-Q1的输出端没有任何上拉电路、因此此类输出需要使用外部上拉电路来驱动此类应用。 但我们将有 TLC6C5724-Q1、它与 TLC5941-Q1具有类似的功能、但在内部实施内部上拉电路、从而节省了外部上拉电路。 该器件将于本月末在 TI.com 上可用。 它采用 HTSSOP38封装、最大输出为24通道50mA

    对于 TLC5941-Q1、我们目前还没有 QFN 封装计划。