This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175PWP

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698346/lm5175-lm5175pwp

器件型号:LM5175

我最近使用 WEBENCH 设计了基于 LM5175的直流/直流转换器。  具有内置板。 当 EN/UVLO 低于1.23V 时、我发现 VCC 偏置稳压器的输出约为7.5V、但在更高的电压下降至约3.5V (并具有斜坡波形)。  有人能建议为什么会发生这种情况吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能显示波形吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。  波形 显示了 VCC 引脚电压如何随锯齿波形从7.5V 降至标称3.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaku、您好!

    您能否提供原理图和应用规格? 如果您无法在线共享、请告诉我、我们可以离线处理此问题。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett、您好、我可以离线发送原理图/光绘数据吗? 谢谢。
    Jaku
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaku、您好!

    我已向您发送连接请求。 我将关闭该线程。

    谢谢、

    Garrett