This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG34XX-BB-EVM:使用 LMG34XX-BB-EVM 时,R9烧毁。

Guru**** 2585125 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG34XX-BB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698944/lmg34xx-bb-evm-when-using-lmg34xx-bb-evm-r9-burns-out

器件型号:LMG34XX-BB-EVM

我购买 LMG3410 HB EVM  和 LMG34XX-BB-EVM 板、并将它们一起使用

我使用三相电源通过三相二极管整流器提供直流电源。

PWM 信号使用 BNC 连接器并为 LMG34XX BB EVM 板提供12V 电源。
但是、当电源打开时、LMG34XX BB EVM 板的 R9电阻会烧毁。
当电源在该状态下打开时、12V 电源电流会受到超过特定电压的噪声的严重影响。
我想解决这个问题。 帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此帖子因重复帖子而关闭。 谢谢你。