This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410:LMG3410

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699499/lmg3410-lmg3410

器件型号:LMG3410

您好!

这是我之前的线程的延续、具有相同的名称、但未解决。 我不在镇上、因此由于无法继续执行该主题、该帖子可能已标记为已解决。  下面我要重申我的问题:

"我尝试使用 GaN LMG3410 子卡模块作为整流器。 但是、一旦我打开电源。 其中一个 GaN FET 烧坏了(下部模块)。 我认为这是一个制造问题、因为我将其作为 SiC 器件的交错式图腾柱进行工作、因此它们没有受到任何伤害。 是否可以修复子卡?"

这项建议是:

"很遗憾听到您的子卡有问题。  LMG3410 子卡在出厂前经过功能测试。 您能否向我们发送原理图和启动条件以了解问题? 您是否使用过浪涌电流限制电路?  "。

对此、我回答说、

"由于这是基于一个研究主题、因此我可能无法提供完整的详细原理图、但我的主题是"交错 Totempot-PFC 设计"、其中我将使用两个子卡并联。 但当我使用它时、只有一个子卡受到影响。 另一个没有受到伤害。  

为了保护电压 、我使用了压敏电阻、我还使用了一个未跳闸的保险丝。 子卡连接与 TI 参考设计(ti.com/tool/TIDA-00961)相同、该参考设计还包含输入 EMI 滤波器。

由于另一张子卡没有受到伤害、我估计这是生产线问题。 如果您可以提供维修、那将会非常慷慨。"

如果提供维修、会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prantik、您好!

    我们已向您发送"友谊请求"、以跟进此帖子。 请接受这些建议、我们将相应地解决该问题。

    谢谢你。