This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:Cin CAP 问题

Guru**** 2585545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699425/tps23753-cin-cap-question

器件型号:TPS23753

你好

    

       根据以下说明,C17/C2/C3是否必须选择100V VDC? 或者客户可以选择50V VDC 电容器。

       另一个问题、如果全部更改为2.2uF/100V、是否有任何问题? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    电解电容器可能小于100V;但是、根据标准、可能的最大 PoE 电压可能为57V。 这意味着电解电容器必须选择高于此最大值。

    由于直流偏置、陶瓷电容器至少应为100V。

    1uF 电容器可以使用2.2uF 100V 电压。 但是、需要22uF 电解大容量电容、以便在 CAT5e 电缆长度可能较长时维持 PD 上的电压(它执行滤波和转换器稳定性等其他操作)。

    此致、

    达尔文