This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:TPS650830 5V 输入参考设计

Guru**** 2585635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698949/tps650830-tps650830-5v-input-reference-design

器件型号:TPS650830

尊敬的支持团队。

我们正在考虑采用 Skylake 设计的 TPS650830。
您是否有适用于5V 输入电源的参考设计?
我们想告诉您电阻器和电感器的值。

我们将 从 Intersil 电源配置进行设计更改。

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

     是的、我们确实提供了将 TPS650830 与 Intel 的 Sky lake 处理器结合使用的参考设计。 请查找您当地的 TI 支持团队以获取参考设计和更好的本地支持;或者、如果您找不到本地支持、请将请求发送至我的电子邮件:pyi@ti.com;该参考设计具有 NDA 限制。  

     谢谢!

     Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Phil - San、
    感谢你的答复。

    我将联系 TI 日本当地的 FAE 以了解参考设计。

    此致、
    Hiroaki Yuyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-San、

     每当 FAE 向我发送请求时、我都会向我们的 FAE 分享该参考设计的链接。

    谢谢!
    Phil