This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:您对要求有什么建议吗?12V 输入、5V 输出、25A 负载(一个通道)、4个并联通道。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699528/tps53355-do-you-have-some-suggestions-for-the-requirement-12v-input-5-v-ouput-25a-load-one-channel-4-channels-in-parallel

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件: LM5119

大家好、

我的客户有以下新要求。

12V 输入、5V 输出、25A 负载(单通道)、4通道并联。

您对该要求有什么建议吗?

谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    您是否需要四个独立的5V、25A 电源? 或者、您是否需要多相解决方案来驱动100A 电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的快速响应。 我们可以将多相解决方案推广到100A、四个25A 器件可以并联和共享电流。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    我可以告诉您、TPS53355不直接支持电流共享。 让我看看我是否能找到解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    请尝试查看 LM5119。 如果您对它有具体问题、请发布新主题、因为我不支持 LM5119。