This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:MOSFET 的选择

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P, CSD87588N, CSD87331Q3D, CSD87350Q5D, CSD87352Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697979/tps65094-the-choise-of-mosfet

器件型号:TPS65094
主题中讨论的其他器件:CSD87381PCSD87588NCSD87331Q3DCSD87350Q5DCSD87352Q5D

您好!

 1.英特尔 CRB 中的 MOSFET 为 CSD87381P 和 CSD87588N、是否可以更改为 CSD87330或 CSD87350或 其他分立式 MOSFET?

2.如果是,除了 Rds-on 之外,我应该注意什么参数? 栅极电荷?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 推荐的 FET 为 CSD87331Q3D、CSD87381P 和 CSD87588N。 不过、您提到的其他 FET 也应该正常工作、但我们无法判断它们是否与该控制器无缝配合工作。 一般而言,Rds-on、栅极电荷/动态开关参数、反向恢复特性是需要查看的关键参数。 但是、仅基于这些数字、我们无法判断这些 FET 是否为您提供所需的性能。 我建议在做出决定之前先测试以下内容。

    -负载电流范围内的效率:这将指示您是否在运行点获得了效率提升。 较低的 Rdson 并不意味着您将获得最佳效率。 由于 Rdson FET 较低、开关损耗较高、并且通常在较低的负载电流下、与具有较高 Rdson /较低开关损耗的 FET 相比、效率较低。
    -开关节点过冲测量:这应指示是否存在明显的交叉电流/击穿电流。
    -热性能

    但是、我已将您的请求转发给支持此器件的应用工程师、如果他对此有更多信息、他将会联系您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    在 Murthy 的答复中、我要补充的唯一一点是 CSD87350Q5D/CSD87352Q5D 可用于代替 VCCGI 的 CSD87588N。 CSD87350Q5D 具有较低的 Rdson、因此在高负载下具有较高的效率、而 CSD87352Q5D 具有较低的栅极电荷、因此在轻负载下具有较高的效率、两者的电流约为15A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin 和 Murthy、

    非常感谢!