This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否具有局部调光 LED 背光驱动器的总体解决方案?

Guru**** 2482485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696861/does-ti-have-local-dimming-led-backlight-drive-total-solution

我们的客户 已准备好开发局部调光 LED 背光驱动器。 主要用于小尺寸(约10英寸) LCM 模块。

基于 MCU 的光耦合调光方案由三部分组成:FPGA 或 SOC、MCU 和 LED 驱动器 IC。

SoC 收集图像信号并通过 SPI 接口将数据发送到 MCU。

数据处理后、MCU 通过 SPI 控制一个或多个 LED 驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您提供的数字无法打开。

    我们有用于局部调光的 LED 驱动器解决方案。

    客户是否提供了有关如何配置 LED 的详细信息? 比如多少个区域、电流、LED 数量?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     图1或  图2

    LED 在五个区域中受控、每个区域的电流为110mA、电压为32V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    LED 在五个区域中进行控制、每个区域的电流为110mA、电压为32V。 每个区域都有672PCS LED。 所有指示灯均为3360 LED。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前、我们没有可支持32V 的解决方案。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有其他问题。 谢谢。