This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:LMR14030-Q1的软启动引脚

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699355/lmr14030-q1-soft-start-pin-of-lmr14030-q1

器件型号:LMR14030-Q1

您好!

客户不希望软启动时间、是否可以将 SS 引脚悬空?

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    在软启动期间、如果 Vout 在特定电平下低于 SS 引脚电压、 控制电路将考虑输出短路或过载、然后停止软启动周期。  如果 SS 引脚悬空、软启动时间几乎为零、而输出具有电容器、并且 始终需要特定的时间 为输出电压充电、 因此如果 SS 悬空、您可能不会看到输出斜升。

    请让我们了解更多有关详细设计问题的信息、以便我们可以提出替代解决方案。