This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B-Q1:关于 SW 节点的 DCM 波形。

Guru**** 2482505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698927/tps54340b-q1-regarding-dcm-waveform-of-sw-node

器件型号:TPS54340B-Q1

尊敬的 TI 支持:

我最近注意到 TPS54340B-Q1的 SW 节点在50mA 负载下出现了一些奇怪的脉冲波形。 是针对5V/1.5A 开发的。 它显示了一些正弦内容以及脉冲开关。 在0.7A 或1.5A 负载下、它显示了与设计的开关频率相对应的良好脉冲波形(无正弦成分)。 我已连接正常波形和 DCM 波形。 请检查并告知 SW 节点处的 DCM 脉冲是否正常或设计中有什么内容。

谢谢、

Jagdish

负载电流为50mA 时的波形、输入为12VDC                            0.7A 负载电流时的瞬态响应波形。 输入为12VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish、

    这是预期行为。

    在较轻的负载下、电感器纹波电流幅度将高于平均电流、因此电感器电流将变为负值。 如您所述、当电流达到(接近)零时、该部件将进入 DCM、从而关闭低侧 FET 以降低不必要循环电流产生的功耗。 当低侧 FET (和高侧 FET)关断时、电感器将与 FET 的寄生电容振铃。 这是您看到的正弦波。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    明白了。 感谢您的回答。

    此致、
    Jagdish