This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:代码是否会影响正确的功能

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696770/tps65132-whether-the-code-will-influence-the-correct-functionality

器件型号:TPS65132

大家好、

为了与整个系统中的 OCP IC 兼容、我的客户编写了如下代码。 您能否帮助确认此代码是否会影响 TPS65132的正确功能和运行? 谢谢!

此致、

宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hongjia、

    是否可以获得代码执行的操作说明? 我可以检查代码的预期行为是否会对器件产生影响、但由于缺乏编程经验、我无法对代码本身提供任何反馈。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brigitte。

    该代码实际上用于与显示屏幕的第三个供应商兼容。 屏幕需要+/-6V 电源电压、我认为这不是问题所在。 与客户核实后、真正的问题是查看他们的整个代码。 您能帮您找到合适的软件工程师吗? 谢谢!

    此致、
    宏嘉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处理器用于控制什么?  我认为审核整个代码超出了我们的敬业度范围。  正如 Brigitte 所说、我们可以回顾 TPS65132控制的相关内容。  

    此致、

    ~Leonard  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Honjia,

    我不太理解客户的要求。 代码表示决定在内核上打印什么消息的指令。 但是,输出的值在函数“regmap_write()”和设置变量 compare_lcd_id 和 OCP_FLAG 的条件中设置。 但是、镂空中未介绍这些参数。
    为了进行进一步回顾、我认为我们应该对代码描述有更多的了解。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ilona 的回复。

    是此代码是为了与其它屏幕显示供应商兼容。 我已经向客户解释过它、感谢您的帮助。