This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:VSYS 电源 CANn#39;t 稳定、STAT 引脚 LED 闪烁、无需电池供电

Guru**** 2585805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697520/bq24196-vsys-power-cann-t-stable-stat-pin-led-flicking-without-battary

器件型号:BQ24196

我的设计中采用了 BQ24196、 可为1节电池充电并提供系统电源、原理图如下所示、是独立的解决方案

问题是 VSYS 在具有5V 电压的 DC_IN 处于12V 状态时无法稳定输出、仍然无法输出稳定

1、检查 SW 引脚后、PWM 信号不会继续输出、就像 脉冲脉冲-脉冲-脉冲-无信号-脉冲-无信号一样

2.用万用表测量的限位引脚电压,0.55--0.8V

将 R220更改为220 Ω、VSYS 仍无法稳定输出

请帮助提供有关此问题的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您提到、这是在没有连接电池的情况下发生的。 在这种情况下、您将看到一个周期、充电器将电容器充电至充电电压、然后电容器放电至低于再充电阈值、然后充电器将再次为电容器充电、等等。

    STAT 引脚 LED 指示充电器何时充电。 它闪烁、因为周期将每秒发生几次。 此外、在充电期间、开关节点将是一个方波。

    您可能会看到这种情况。 您能否澄清一下 VSYS 电源不稳定是什么意思?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    感谢您的回复。
    是的、就像您澄清的那样。 所以,如果我需要 BQ24196来为系统提供 VSYS,那么您的意思是,必须连接电池?
    我的意思是、BQ24196在未连接电池的情况下无法正常输出 VSYS、VSYS 不能高于3.7V (测量值仅为0.8V)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    即使未连接电池、总线电压仍应能够为 VSYS 供电。

    您的 VSYS 应处于编程设定的最大电池电压(REG04)。 默认值为4.208V。 您能看到该寄存器写入了什么内容吗?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    原因我们没有将 I2C 连接到 BQ24196、因此我无法确认寄存器值。 到目前为止、设备无法使用 VSYS 为系统供电、系统将反复重新启动、直到我们连接电池、系统将保持稳定。
    我们将在下一个设计中将 I2C 连接到 BQ24196。

    谢谢!
    Scott