This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:IGN 规格

Guru**** 2482485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698835/tps65381a-q1-spec-of-ign

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65381-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS65381-Q1并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

当器件中正常运行寄存器的 IGN_PWRL 设置为1时、

如果出现异常并转换为旁通模式、

除非 IGN 端子从低电平变为高电平、否则它不会从 STANBy 模式返回。

正确吗?

此外、用于识别 IGN 引脚输入的电压、 什么是低电压和高电压?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    感谢您与我们联系。 我已将您的问题分配给设备专家、他将回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

     是的、如果在待机模式下、IGN 必须从低电平转换为高电平。 具有迟滞功能的阈值介于2V 至3V 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    您的理解是正确的、并且如果检测到任何全局待机条件(数据表图)
    5-16、全局待机条件)、即使 IGN_PWRL 设置为1、器件也会进入待机模式。 器件将保持待机模式、直到检测到 IGN 引脚或 CANWU 引脚上的高电平。

    IGN 引脚和 CANWU 引脚具有2V 至3V 的唤醒阈值电平。因此、要检测高电平、请在此引脚上施加大于3V 的电压、并检测低电压、请施加小于2V 的电压。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    感谢您的回复和安排。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的信息。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murthy、

    感谢你的答复。

    我会将您的意见发送给客户。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一