This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070是否通过 Sony GP?

Guru**** 2586125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698394/tps63070-is-tps63070-pass-sony-gp

器件型号:TPS63070

您好!

该部件用于 Sony 供应链应用、需要通过 Sony GP。

您能否告诉我 TPS63070通过了 Sony GP 吗? 任何文档都可以提供它。

谢谢你。

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lin、

    很抱歉,什么是索尼 GP? 如果它是客户规范、请勿在此处分享、如果它不是公开提供的。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、
    索尼 GP 是索尼绿色伙伴。
    这意味着索尼供应链产品/部件需要遵循索尼 GP 认证(例如无铅)
    因此、我们的客户需要确认使用的 TI 器件是否通过 Sony GP。

    此致、
    LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    由于我不知道 Sony GP 包含什么内容、因此我只能将您指向包含有关所用材料的信息的产品文件夹、请参阅此处:

    如果数据不适合您的需求、请使用此站点中提供的链接。

    此致、
    Brigitte